This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600S:COMWAKE SATA规格

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP600S, DS125BR111, DS64BR111, DS125BR820, DS125BR401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583828/sn75lvcp600s-comwake-sata-specification

部件号:SN75LVCP600S
线程中讨论的其他部件: DS125BR111DS64BR111DS125BR820DS125BR401A

 

尊敬的技术支持团队:

 

我  在使用SN75LVCP600S的SATA时遇到一些问题。

我认为这些是AutoLPEXIT (3040ns)引起的。

 

 

・主机COMRESET第1台COMWAKE的传输突发量应符合SATA规范105ns,

 但85ns到SN75LVCP600S。 因此,它对 SATA规格不满意。

 

・主机COMRESET传输间隙的信号级别与问题1之前/之后不同。

 

・链路已建立,但合规性测试为NG。

 

・此处有波形。 e2e.ti.com/.../sata.pdf

 

■问题

1) 您认为如何超出COMWAKE SATA规格的范围。

   我想通过SATA的合规性测试。

2) 您是否有解决方法?

   如果没有,您是否计划发布固定的下一版本IC?

 

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD,

    LVCP600S没有关闭AutoLP功能的机制。  如果您要求第一个COMWAKE脉冲串在规格范围内,我建议使用DS125BR111或带EEPROM配置的DS64BR111。  其中任何一种设备都将通过SATA合规性,因为它们不包含自动降低功耗模式的操作。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    以下是DS125BR820和DS125BR401A的"SAS/SATA应用中使用的线性中继器"。
    它在第10页和第11页显示"传递带外(OOB)信号"。
    www.tij.co.jp/.../snla236.pdf

    DS125BR111或DS64BR111具有相同的“传递带外(OOB)信号”结果?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的, 两种设备都可以传递OOB信号。

    DS125BR111只是应用手册中使用的DS125BR820的2通道版本。

    DS64BR111略有不同。  对于SATA应用,我建议使用SMBus寄存器控制和配置。  有一些SMBus寄存器写入可用于最大程度地减少由于中继器功能而导致的OOB信号失真。  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    感谢您的回复。
    我知道DS125BR111是DS64BR111,可以传递OOB信号。

    顺便提一下,SN75LVCP600S是否可以通过合规性测试?
    它不能通过第一个COMWAKE脉冲串来达到规格要求。
    如何考虑合规性规范?
    SN75LVCP600S数据表如下所示。

    -----------------------
    该设备符合SATA物理规格版本3.0 和SAS电气规格2.0。
    -----------------------

    此致,
    TTD