This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3Mbps数据速率RS232C收发器

Guru**** 2874650 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75C3232, TRSF3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584481/3mbps-data-rate-rs232c-tranceiver

主题中讨论的其他部件:SN75C3232TRSF3.2322万E

您好,

是否计划发布具有3Mbps数据速率的RS232C收发器?
我们的客户使用MAX1.3235万E。

此致,
柳枝旭坂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    柳枝,

    要更换的配线间部件为TRSF3232E或SN75C3232,尽管它们没有VL引脚。

    就3Mbps数据速率通信而言,这取决于实际的客户应用,因为该标准不会指定比几个KHz更快的速度。 如果我们将TRSF3.2322万E与MAX1.3235万E进行比较,它们都支持最小1Mbps数据速率,其中RL=3kOhm,CL=250pF。 还有一条额外的线路显示MAX1.3235万E可以达到3Mbps,其中RL=3kOhm,CL=150pF。 我希望您明白我为什么该规范取决于应用程序。 高速RS232收发器在TI的发展蓝图上。 我认为对于某些特定的应用程序,它们将能够超过3Mbps。 如果您有客户的任何详细要求,您也可以告知我们。 如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao San,您好!

    谢谢你。
    我将检查更多状况。

    此致,
    柳枝