This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548

Guru**** 2932140 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/585026/tca9548a-tca9548

部件号:TCA9548A

尊敬的团队:

 

我们有两个问题。

1.      TCA9548有八个输出通道。 这些输出通道是否可以在不同的电压电平上工作,如下面的拓扑图所示?

2.     从BMC到M.2模块,路径上有两个I2C开关级联。 是否会产生副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    以下是您的问题的答案:

    1) 是的,这些开关支持级别转换。  您的图不正确。  我附上了TCA9548A的正确Vcc的图像,它应该是1.8V或所有总线上支持的最低电压。  

    2) 串联使用开关时存在一些潜在问题。  当您尝试一次打开多个信道时,会出现问题。  例如,如果您打开  了TCA9548A上的所有8个通道,主设备将很难从所有并行上拉节点下拉节点,并可能导致VOL问题。  如果您加载所有信道,然后添加另一组交换机,则情况会更糟。 有些人会对频道进行顺序轮询以避免这种情况。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。