This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:配置为双角色端口(DRP)时支持电池电量耗尽

Guru**** 2754155 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584927/tusb321-dead-battery-support-when-configured-as-a-dual-role-port-drp

部件号:TUSB321
主题中讨论的其他部件: BQ2.4773万

我们设备上的USB-C端口将被配置为双角色端口(DRP),为该角色配置TUSB321非常简单。 但是,数据表中似乎缺少的是关于“电池电量耗尽模式”的任何讨论,即设备不再能够为TUSB321提供VDD,但连接到充电器/DFP时仍必须提供电源。

TUSB321参数说明页面指出IC支持无电电池模式(www.ti.com/.../description),但我无法找到支持此功能所需的具体连接方式。

基本上,我需要:
1.打开TUSB321和我们的n ü µC,
2.感应DRP作为UFP连接,并根据TUSB321输出确定允许的充电电流,
3.打开从VBUS到bq2.4773万的电源路径

我需要在TUSB321从我们的设备内部供电以及从VBUS外部供电时都能做到这一点。
根据我所做的一些研究,这可能就像在TUSB321和 µC Ω 功率调节器上添加一个从VBUS到VDD的肖特基二极管一样简单,但我无法找到任何解决此特定情况的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Martin,

    要将TUSB321设置为无电池模式,您只需移除VDD。 当VDD关闭时,TUSB321将显示CC引脚上的RD端接(5.1Kohm下拉),因此C型电缆另一侧的连接设备可以将TUSB321检测为UFP设备,并将为VBUS提供TUSB321充电和加电。

    因此,当TUSB321内部通电时,无电的电池盒完全没有意义(因为无电的电池需要VDD=0V)。

    此致,
    迭戈。