This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:TI DS90UB964-Q1四路FPD链路III解串器集线器问题

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB964-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584881/ds90ub964-q1-ti-ds90ub964-q1-quad-fpd-link-iii-deserializer-hub-question

部件号:DS90UB964-Q1

大家好,我们的客户计划使用DS90UB964-Q1连接到我们的信息娱乐SOC,下面有一些问题,

 

[1]

客户信息娱乐SOC中没有ISP,他们必须使用配备ISP和FPD链路Tx的摄像头模块,然后通过DS90UB964连接到我们的SOC MIPI CSI 4通道输入。

DS90UB964数据表 支持 多  种数据格式 (可编程 为 RAW, YUV, RGB)。 但是,在表2中,它只提到RAW,您可以帮助确认吗?

[2]

顺便提一下,计算(12bitx1280x1024x30=471Mbps)应该1024应该基于CMOS原始传感器输出数据速率。 4台摄像机的数据速率将提高四倍。

第一。 对于FPD-Link Tx,还应嵌入额外信息(8b/10编码,虚拟通道,...)。 总 数据输出速率是多少? 您能给我一个基于10位YUV 1280x1024 30fps1024 30fps的示例吗?

2号。 30fps对我们来说已经足够好了。 他们想检查DS90UB913对于我们在1920x1080 101080 10位YUV 30fps FPD-Link摄像机上的应用是否足够好,或者他们需要933/953。

[3]

要简化FPD链路验证,DS90UB964是否可以配置为仅1路摄像机输入,作为后视摄像机应用程序(在此情况下,应该没有MIPI虚拟通道信息) ?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eddie,

    1) 是的,DS90UB964可与DS90UB913 (a)和/或DS90UB933配合使用,它们支持全部3种颜色空间:原始,yub和RGB。

    2) 请参阅下表,了解各种位深度+分辨率在数据吞吐量方面的效果:

    3) DS90UB964只需1路摄像机输入即可使用。  

    此致,