This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:焊接面罩

Guru**** 2926290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584756/hd3ss214-solder-mask

部件号:HD3SS214

您好,

关于焊接面罩,我们有以下2个选项。  客户应选择哪一项?  始终选择左侧的选项,因为它是首选选项?

谢谢

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Antony,

    这种NSMD与SMD选择取决于应用和制造。
    我们推荐用于BGA的NSMD,因为它可提供更精确的铜焊片和更可靠的焊接接头。
    如果PCB铸造厂的工艺与NSMD或SMD配合使用效果更佳,您可以咨询PCB铸造厂。

    此致