This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:关于电源电流

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584963/ds110df410-about-power-supply-current

部件号:DS110DF410

您好,

客户正在确认电源电流。 然后,我有两个问题。

问题1.

请告诉我,在DS110DF410启动VDD期间,预计会有多少浪涌电流。

问题2.

是否有任何方法可降低最大瞬态电源电流610mA (最大值)?

此致,

加藤

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1: 当所有四个通道的输入端均具有有效但未锁定的输入信号时,典型的浪涌电流为500mA。  最大值为610mA。

    问题2:通过 在通电时立即将DF410配置为低功耗模式,然后一次启用一个通道,可以降低最大瞬态电流。  在锁定采集期间,每个通道的最大电流大约会翻倍。  一次限制一个通道以锁定将使最大电流降低到< 400 mA

    此致,