This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:有关DDC通道的2:1接收器HDMI应用问题

Guru**** 2928960 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584779/hd3ss215-2-1-sink-hdmi-appllication-issue-about-ddc-channel

部件号:HD3SS215

您好,

我将HD3SS215用作2:1接收器HDMI应用程序,如数据表图8,但有一些不同。

我的设计有两个HDMI源(2个IC的HDMI Tx端口),并连接到HD3SS215的端口A和端口B。 HD3SS215的端口C连接到标准HDMI连接器。

我的测试结果:(设置AUX="M" 1.65V,DX="L";端口A->端口C;OE = 3.3V (VDD))

测试1:HDMI接头(端口C)通过HDMI电缆连接到显示器。

  -测量:DDC_SDA (端口C)约为4V。  DDC_SDA (端口A)约为3V。  

测试2:HDMI接头(端口C)打开。

  - 测量:DDC_SDA (端口C)约为4V。  DDC_SDA (端口A)约为3V。  (结果与测试1相同)

我的设计只有一对上拉电阻( 端口C中为2K欧姆)

PS:HDA运行良好。

DDC工作时,电平变化约为200~300mV (4V~3.8V)。 因此,MONITOR无法获取DDC命令。  

如何考虑此问题?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mentor:

    此问题发生在DDC_SCL中?

    在HDMI接头打开且电源关闭的情况下,您在DDC_SDA (端口C)和DDC_SDA (端口A)上看到的电压是多少?

    在HDMI接头打开且电源打开的情况下,您能否卸下DDC (端口c)上的上拉电压,您在DDC_SDA (端口C)和DDC_SDA (端口A)上看到的电压是多少?

    DDC中的高电压为4V,低电压为3.8V,对吗? 您是否有要分享的范围捕获?

    此致