This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:TCA9555汽车用versioin

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555, TCA9539-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584848/tca9555-tca9555-automotive-versioin

部件号:TCA9555
主题中讨论的其他部件: TCA9539-Q1

大家好,

我们是否有TCA9555的汽车用versioin? 如果不是,我们是否有设计计划,或者是否有类似的功能和汽车行业的成分? 谢谢

此致,

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好南方:

    我们拥有的TCA9539-Q1可能适用于他们的应用。  他们的要求是什么?  他们是否需要重置引脚?  水平转换?  内部上拉?  他们需要多少个地址PIN?  电源范围是多少?

    弗朗西斯·胡德