This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:DC/DC的相位裕度

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583572/tps2549-q1-phase-margin-of-dc-dc

部件号:TPS2549-Q1

您好,

我们收到了客户关于TPS2549-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
如何测量DC/DC的相位余量? 我想确保与FRA的正确连接。 EVM (-729)上有环路引脚(TP9)。 下图是否正确?

此致,
Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有一些材料讨论这一点。 我正在尝试找到它,并将返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以执行如下所示的测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    我们按照您善意地告诉我们的方式来测量相位余量。 我们可以看到100kHz时的峰值。 您能想到可能造成这种情况的原因吗?

    此致,
    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用TI EVM进行此测试? 如果您使用的是其他主板,请发送示意图。

    我们有高达100kHz的内部测试数据,但我在这些图中看不到这种效果。

    仅供参考,如果您使用TI EVM,我们最近进行了更改,将L2 (铁氧体磁珠)替换为零欧姆电阻器。 您拥有的EVM可能仍安装了铁氧体磁珠(取决于您何时获得EVM)。 如果是这种情况,请使用零欧姆电阻器更换铁氧体磁珠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现连接板和负载时出现问题。 我们再次改进了连接并测量了相位余量。 结果我们得到了更好的图解。
    感谢您的支持!

    输出=2.4A

    此致,
    Tateo