This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1130EP:3.0 至光纤和节型

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET1130EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584598/onet1130ep-usb3-0-to-optical-fiber-and-vice-verse

部件号:ONET1130EP

我正在进行一个项目。 我需要将3.0 的信息转换为光纤数据传输,并将其转换回设备端的3.0 的。  我尝试对其进行评估,但在TI网站上没有找到此IC的演示板。 是否提供第三方演示板? 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您对我们光学通信设备的关注。

    ONET1130EP是一款收发器设备,其传输端包含EML激光驱动器,接收端包含限制放大器。该设备在连续模式下通过其传输输入接收高速信号,并为基于EML的Tosa (传输光学子组件)输出偏置电流,调制电压输出。 它不支持3.0 的其它标准信令要求-这些要求应在本设备外部完成。

    请注意,设备在发射和接收两侧均处于通电和断电状态。 在实施过程中,此设备后面应该有光学器件(传输端为EML激光,接收端为光电二极管+TIA),用于将信号连接到光纤通道。  

    如果您有兴趣订购评估板,请使用网页"特别说明"下提供的链接:

    希望这对我有帮助,如有其他问题,请告诉我。

    谢谢!

    此致,

    SRI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SRI,

    谢谢你。

    Kelly