This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S014:需要输出电容

Guru**** 2669075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD3S014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584230/tpd3s014-output-capacitance-required

部件号:TPD3S014

大家好,我计划构建 一个主板,它由PC的USB端口供电。 为了将USB的电流限制为500mA并提供ESD保护,我想使用 TPD3S014。  

如数据表中所述,建议在TPD3S014的输出引脚处使用最小为120uF的电容器 ,但它适用于通过USB端口供电的情况。 在我们的情况下,我们仅从USB获取电源。 对于此应用,建议输出电容器的最小值是多少?

谢谢,此致,

Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vinay,

    我很乐意为您提供帮助。 几个问题,以便我能为您提供最好的帮助:

    [1]您能告诉我有关系统设置的更多信息吗?

    [2]您提到从USB接收电源,是充电电池吗?

    非常恭敬,

    Brian Dempsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    我们的系统只能通过PC的USB端口供电。 虽然我们没有为任何电池充电,但我们会从USB获得约400至500 mA的电流。

    谢谢,此致,
    Vinay