This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387:有关校直功能的问题

Guru**** 2930900 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581678/ds90c387-question-about-deskew-function

部件号:DS90C387

您好,

我正在查看TI的SERDES DS90CR481VJD和DS90C387VJDX/NOPB。

从数据表中,以上两个部件都具有校直功能。

以下是我的问题。

1.对于相同的校直功能,DS90CR481VJD需要 DS_OPT引脚,DS90C387VJDX/NOPB没有相关引脚。 有何区别?

2. DS90C387VJDX/NOPB是否有其它引脚或设置可用于启用与DS90CR481VJD的DS_OPT引脚相同的功能?

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TI:
    我仍在想你的答案。
    如果我的问题不够清楚,不能回答,或需要更多时间回答,请告诉我。
    谢谢!
    TS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TI:
    请为我提供任何反馈。
    如果TI对上述问题没有任何意见,那么只需回答我“我们不支持”

    谢谢!
    TS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我仍在等待您的回答。
    我无法从DS90C387数据表中找到相关说明。