This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:XilinxFPGA-LMH0340 SDI视频固件代码。

Guru**** 2553780 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581731/lmh0340-xilinxfpga-lmh0340-sdi-video-firmware-code

部件号:LMH0340

大家好,

我的客户想要获取XilinxFPGA-LMH0340 SDI视频固件代码。

客户从1.0 以下TI站点和下载了“SDXILIP-TI-windows-installer.exe”文件
执行exe文件,然后获得“Firmware Description Xilinx.doc”文件。

・TI网站: www.ti.com/.../broadcast_video_serdes_ip
・固件说明Xilinx.doc:e2e.ti.com/.../Firmware-Description-Xilinx.doc

在doc文件中,描述了固件模块名称,例如第10页中的“cpu_clk”。
模块名称链接到目标位置,但不创建链接目标位置
在驱动器C上,对于示例, "cpu_clk"链接到"C:\temp\xil_doxy\html"
\classicpt__top_85e3ba1c6ee82bbf9a139a714.5467万b2a.html#85e3ba1c6ee82bbf9a139a7145467b2a",714.5467万,但是
链路目标未在驱动器C上创建

客户想知道如何获取这些固件代码。
请告诉我。

此致,
Fumio Nakano
PIC日本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    没有链接的目标文件夹作为FPGA代码文件文件夹。
    但我在中分别找到了RTL-Verilog和RTL-VHDL代码
    RTL_Verilog_Xilinx和RTL_VHDL_Xilinx文件夹,位于:Program Fil(x86):
    SDXILIP-XILinx 1.0 :NSM_SINGLELINK_31Jan12_Xilinx.zip:NSM_SINGLELINK。

    谢谢你。

    此致,
    Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fumio-san,您好!

    我对拖延表示歉意。 您看到的文件就是我们拥有的文件。 这只是一个例子。 请告诉我们有关此应用程序的信息。 此FPGA示例代码由第三方开发。

    此致,Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔-桑

    感谢您的回复。

    该用户想要将SD-SDI(STPTE259M-C)信号输入LMH0340并让LMH0340输出
    图像到显示器。

    我认为客户可以从RTL_Verilog_codesor RTL_VHDL_codes_生成FPGA代码
    NSM_SINGLELINK_31Jan12_Xilinx.zip中有这些内容。

    您拥有的FPG代码用于STPTE259M-C ?

    此致,
    Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fumio-san,

    是LMH0340/341 FPGA代码支持SMPTE259M,SMPTE292和SMPTE424。 我们以前有一个演示/评估板。 如果需要,我们可以将此主板的原理图发送给您。

    此致,Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔-桑

    感谢您的提议。
    请将原理图发送给我。

    我是否可以向客户提供原理图?

    此致,
    Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fumio-San,

    请注意此示意图。

    此致,Nasser

    e2e.ti.com/.../LMH0040-EVK-Schematic-30June08.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔-桑

    谢谢!!

    此致,
    Fumio Nakano