This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:DS90UB933 POC

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578641/ds90ub933-q1-ds90ub933-poc

部件号:DS90UB933-Q1

 尊敬的先生:

 DS90UB933 通过同轴 电路供电是否与DS90UB913A存在差异? 我们是否可以保留DS90UB913A/4A POC电路,只需将IC切换至 DS90UB933/4? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    POC过滤/电路是根据FCC (转发通道)频率和BCC (背信道)频率确定的。 如果您以相同的速度操作两对设备,则相同的PoC筛选应该是正常的。 但是,如果您使用的是933/4提供的较高速度,则需要相应地调整过滤。 有关建议的PoC筛选的相应EVM,请参阅用户指南 。www.ti.com/.../snlu210a.pdf

    此致,