This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:DS90UB947-Q1寄存器配置

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB947-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580431/ds90ub947-q1-ds90ub947-q1-register-configuration

部件号:DS90UB947-Q1

我对DS90UB947-Q1有一些问题,请帮助您提供有关它的见解:

  • 为什么GPIO5_8的配置和状态无法从ser传输到deser,因为它可以通过BCC配置和读取本地注册表访问或远程注册表访问。

  • 全传和全传有什么不同?
  • 如下屏幕截图中的陈述所示,GPIO的输出值位是链路丢失输出的含义是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    请问您的反馈意见是什么?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fery:

    由于设备mutxing限制,GPIO5_8的配置状态无法从SER传输到DES。 如果需要此功能,请使用GPIO0_3。

    直通:
    与任何条目匹配的读/写事务
    从别名寄存器中的至将被传递到远程
    Port0/Port1解串器。
    0:直通已禁用(默认)。
    1:启用直通。
    如果设置了Port1_SEL,则此字段指的是Port1操作

    全部传递:
    0:仅启用I2C的正向控制信道传递
    访问与远程解串器匹配的I2C从属ID
    从属ID或远程从属ID (默认)。
    1:启用所有I2C访问的正向控制信道传递
    与串行器I2C从属ID不匹配的I2C从属ID。

    GPIO的输出值位在链路损耗时输出意味着,如果SER和DES之间的锁定丢失,GPIO仍将保留最后一个编程值,并将继续相应地进行断言。

    此致,