请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UH948-Q1 您好,TI:
感谢您的关注和支持。
我有一个问题是解串器LVDS发射器(DS90UH98-Q1)。
1.规格要求。
- 2M (1080p) 60 fps可用
- LVDS输入/输出可能
-棉包大小与现有的类似(DS90UB913Q / 914Q)
-传感器SPI / I2C通信通道连接可能
2.我在下面选择了两种产品。
-。 串行器:DS90UH947-Q1
-。 解串器:DS90UH948-Q1
3.问题
=>数据表的第一页显示可以输入170MHz的像素时钟,但交流时钟显示只有85Mhz。
对于1080p60fps,LVDS时钟为111.375Mhz。 (->数据为8通道)
是否可以根据规格使用?
谢谢你。