This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-CXEVM:LED未亮起(串行器EVM)

Guru**** 2472420 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB914A-CXEVM, DS90UB913A-CXEVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/582225/ds90ub913a-cxevm-leds-not-on-serializer-evm

部件号:DS90UB913A-CXEVM
线程中讨论的其他部件:DS90UB914A-CXEVMUSB2ANY

您好,

我们正在尝试为摄像机系统创建直通输出。

一 通过同轴电源电缆从图像传感器->解串器DS90UB914A-CXEVM


ii.通过带状电缆从DS90UB914A-CXEVM到DS90UB913A-CXEVM。



三,从 DS90UB913A-CXEVM 到摄像头链路->迷你摄像头链路-> PCI

我们看不到DS90UB913A-CXEVM中打开的任何LED

您能否告诉我们如何检查串行器EVM是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Srikanth:

    您是否遵循了用户指南中概述的故障排除指南? www.ti.com/.../snlu135b.pdf

    1.检查电源极性。
    2.检查电压(5 V)是否正确,以确保电流充足(300 mA)
    使用DMM。
    3.通过探测SER板和上的C16和C19,检查以确保有FPD链路III信号
    DES板上的C6和C7。
    4.使用DES板上的示波器监控接头JP2引脚4 (引脚3为GND)处的锁定信号。
    不要依赖对反序列器板上存在的D2 (锁定LED)的目视检查。
    5.在SER板上没有应用PCLK输入时,DES板上的PCLK输出频率应为50MHz
    6.返回图1-2和图1-3,仔细检查出厂设置。

    您还可以将模拟启动板实用程序与相应的USB到I2C设备(如USB2ANY)配合使用,以便读取913的状态寄存器。

    此致,