This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:测试设备以测试和验证FPD-LinkIII

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583251/ds90ub953-q1-test-equipment-to-test-and-validate-fpd-linkiii

部件号:DS90UB953-Q1

客户需要使用哪些设备在工作台上测试和验证FPP-LinkIII?  要测试的项目包括:

  • 电缆性能
  • 回波损耗,插入损耗
  • 眼图
  • 抖动
  • 整体系统性能,例如Bert类型测试

是否有测试设置,程序和通过标准的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    电缆性能可通过网络分析仪和相应的输入连接器进行测量,但插入和返回损耗的特征应已确定,并可从电缆制造商处获得。

    通过高速示波器,大多数FPDLink设备上的CMLOUT引脚可以合理精确地监控和测量眼图和抖动。

    大多数FPDLink设备具有BIST (内置自检),可在一段时间内提供BER,并可从相应寄存器中读取。

    此致,