This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042GV-Q1:MUXED CANH/CANL

Guru**** 2470860 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3251, SN74CBT3251, SN74CBTLV3251, TCAN332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584326/tcan1042gv-q1-muxed-canh-canl

部件号:TCAN1042GV-Q1
主题中讨论的其他部件:SN74CB3Q3251SN74CBT3251SN74CBTLV3251TCAN332

是否有任何设计示例/电路将多工CANH/CANL连接到各种引脚上?  我需要能够将这些连接驱动到同一接头上的各种针脚中。  它在运行时不会切换,仅在初始化时才会进行切换,以处理与不同引脚输出的连接。  我需要收发器前面的2到12 mux顺序上的东西。  这还需要使用离散保护电路来保护mux免受总线故障的影响。  非常感谢任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    我正在与我们负责模拟变频和信号开关的团队一起检查此问题。 您是否知道您的应用程序是否需要支持+/- 12 V的完整CAN共模范围? 不幸的是,这一要求限制了现有的选择。 如果您不需要广泛的共模范围(例如,如果所有CAN节点共享相同的接地参考电位),那么查找合适的多路复用器应该会更容易一些。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    感谢您回复我。 我尚未测试所有总线上的偏移量(有些设备不是我的),但我连接的连接器确实包括设备之间的通用信号GND。 因此,虽然可能会有一些偏移,但我希望它比定义的-2V/+7V小得多。 我的工作假设是,如果我能够充分夹紧进入mux的CANH/CML,以保持在ABS最大值(或最好是"记录操作")范围内,我可能会放弃这种做法。

    总线上的噪音峰值和闩锁是否存在类似的解决方案问题?

    当您查看助熔器时,我会特别关注体积小且连续控制的设备。 此外,我们非常感谢您对保护电路的任何建议。

    谢谢!
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike,

    以下是我们团队对交换机的一些建议:

    SN74CB3Q3251
    SN74CBT3251
    SN74CBTLV3251

    这些是根据您提到的通道配置选择的,支持正常CAN信号电压范围(0 V至5 V)和低接通电阻(为防止CAN输出信号被传输到60欧姆总线的衰减而需要)。

    在任何外部端口或有线接口上,噪声和瞬变都值得担心,因此瞬态电压抑制器(TVS)二极管和滤波电容器(甚至是共模扼流圈)等组件在CAN接口上都很常见。 选择强大的收发器有助于减少对这些组件的需求,但例如,TCAN1042 (5V供电)和TCAN332 (3.3 供电)等设备的额定瞬态抗扰性较高(主要如IEC 6.1万-4-2规格所示)。 不过,正确的保护方案取决于您认为应用程序和操作环境所需的抗扰性级别。

    最大