This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:眼图

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584554/tps2549-q1-eye-diagram

部件号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他部件: TUSB211

您好,

客户在TPS2549-Q1 + TUSB211设计上测得的2.0 眼图。 TUSB211的均衡增益设置为2级,眼部开度不好。 他们删除了TPS2549-Q1并将DP/DM输入输出线路短路。 在这种情况下,眼图看起来不错。 请查看随附文件中的示意图和布局,并告诉我是否有任何解决此问题的方法。

此致,

Sam

e2e.ti.com/.../DSET_5F00_USB-Eye-diagram.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sam:
    我会将此信息转发给我们在深圳的团队,他们拥有丰富的眼图经验。