This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:现代待机

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584507/tps2546-modern-standby

部件号:TPS2546

尊敬的团队:

我的客户想知道TPS2546是否支持D3/L2状态?  

英特尔似乎建议他们实施这种现代待机功能。

它是一个"必须拥有"的功能还是一个"最好拥有"的功能?  

此致,

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    对我来说,这是一个系统级功能,可以映射到充电端口控制器(TPS2546)的状态。 主机控制器将与TPS2546 CTLx/Ilim_SEL引脚交互,以根据系统状态实现所需的充电状态。 TPS2546充电状态(基于CTLx/Ilim_SEL设置)可在数据表中找到。