This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553-1:在输入之前是否已打开?

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584365/tps2553-1-en-on-before-in

部件号:TPS2553-1

在输入电压上升之前,EN电压是否正常?  是否存在额外 的漏电或其他问题?  

数据表ABS最大值似乎暗示只要在-0.3V和+7V之间就不会有问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!
    是的,在出现之前可以断言EN。