This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:有关TMDS181的问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584393/tmds181-questions-about-tmds181

部件号:TMDS181

你(们)好


我想查询TMDS181。


1.我们想换用。 但是,我想知道数据表上的DR>Gbps 3.4 是否只能在3.4 Gbps下交换。


  我们想使用6Gbps进行交换,但我想知道是否可行。

2.设置Swap (交换)时,我想知道是否可以使用Swap (交换)/pol Pin (pol引脚)设置。

或者你能告诉我是否需要使用I2C控制来控制它吗? 


我将等待您的回复。

谢谢。

此致,

Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chun,

    有两种交换:信道交换和极性交换。

    如果您需要通道交换,您可以在GPIO模式下使用交换/ pol引脚进行交换,它将在所有数据速率下正常工作。

    如果您需要极性交换,此功能仅在重新计时器模式下工作,默认情况下,TMDS181在数据速率为1Gbps时从重新驱动器切换到重新计时器模式;您必须跨所有数据速率配置重新计时器模式并应用其他更改。

    在I2C模式下,可以同时实现信道交换和极性交换。

    此致