This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3227E:需要MAX3227IDBR衬垫建议

Guru**** 2512825 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX3227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/582495/max3227e-need-max3227idbr-land-pads-suggestion

部件号:MAX3227E
主题中讨论的其他部件:MAX3227

您好,先生:

您是否建议使用MAX3227IDBR的LAND PAD? 我们找到了应用说明SNOA293,但本文档中没有16引脚选项。 我们是否应参考SSOP II类规格?

MAX3227数据表:





SNOA293应用手册:



谢谢,此致,

陈耀恩
2017年20月03日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:


    SSOP类型II应该是正确的垫片尺寸,即使没有16引脚规格。 20引脚和16引脚之间的唯一主要区别是封装的总长度(POST的数据表示意图中的A尺寸)。 SSOP类型II中有一些误差,因此,如果您需要更准确的焊盘尺寸,请告诉我。



    此致,
    Daniel Noel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Daniel。 您是否需要为16引脚,MAX3227IDBR的ODM/OEM生成指定的占地面积数据? 如果没有准确的垫片尺寸数据,客户无法应用内部部件号....Wayne Chen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:


    您希望此数据采用什么格式? 您是否需要详细的技术工程图,是否需要CAD软件的占地面积?如果需要,您需要使用什么工具(Altium,Cadence等...)或其他格式?


    此致,
    Daniel Noel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Daniel,SNOA293的PDF格式非常适合客户。 我们需要16引脚SSOP II型规格,以适合MAX3227IDBR的实际尺寸...Wayne Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:


    因此,应用手册SNOA293 SSOP类型II适用于16引脚和20-24引脚设备。 D,C,L,W,P, 16引脚的A,B和X都相同。 此应用程序说明是否不适合客户? 我不理解需要什么。 16引脚的所有测量值与应用手册中的20引脚相同,数据表背面的机械图中包含与16引脚相关的所有其他信息。


    此致,
    Daniel Noel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel,您好!我们需要一份经过修订的SNA293文档,以适应MAX3223IDBR的实际尺寸,否则我们将会从客户的文档中心收到拒绝。 非常感谢...Wayne Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wayne



    我目前正在请求更改SNOA293文档,以添加16引脚SSOP类型II测量值


    此致
    Daniel Noel