This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:TPS6.5982万's SS引脚

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584589/tps65982-tps65982-s-ss-pin

部件号:TPS6.5982万

尊敬的先生  

我可以知道这个软启动功能支持DFP或UFP吗?

或同时支持DFP和UFP??

由于下面的描述,我混淆了这个意思是UFP??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    电源和接收器是指设备的当前电源角色。 电源将是电源的提供者,而电源的消耗者将是电源的消耗者。 DFP和UFP仅与数据角色严格相关。 因此,来源可以是DFP或UFP。 同样,接收器可以是DFP或UFP。
    总之,软启动功能支持DFP和UFP。

    谢谢!
    Eric