This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TCA6424A:TCA6424A交换机及其工作状态的默认状态

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584314/rtos-tca6424a-default-state-for-tca6424a-switches-and-its-working

部件号:TCA6424A

工具/软件:TI-RTOS

您好,

我正在使用TI RTOS驱动程序处理TCA6424A (基于I2C的交换机)。

默认情况下,我会将所有开关设置为高,我的RESET和INT连接到Vcc。

在I2C句柄创建之后,我将配置寄存器设置为O/P,所有端口为High。

即->配置在 8C 00 00 00设置完成,输出设置为高->84 FF FF FF FF---观察所有端口高(5V)

现在,如果我写84 00 00 00 00 00,将 所有端口设置为低-->观察输出端口(3.9v)

默认情况下,我是在设置低设置3.9v时出错? 我假设它 应为0伏,请确认

我 的I2Cbus是否工作/不工作,我感到困惑。

提前感谢

Nitesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nitesh:

    当输出端口状态设置为低时,电压应接近0 V。 您是否在这些输出端口上安装了上拉电阻器? 如果是,请检查它们的电阻值吗? 如果电阻过低,则上拉可能会抵消每个端口输出驱动器的下拉效应。 如果您可以共享显示零件用法的原理图,这也将非常有用。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    所以我们没有拉式防阻器。 下面是电路图供您参考

    其应用电路图

    请告诉我们您的意见

    提前感谢

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nitesh,

    感谢您的示意图。 您是直接在TCA6424A还是在光电继电器处测量输出电压? 我询问的原因是继电器中的LED具有大约1.1 V的正向电压,因此在"打开"时(即,TCA6424A驱动电压低)测量3.9 V是有意义的。 如果您确定要测量TCA6424A输出,请仔细检查电阻R189-R194以确保它们如图所示为3千欧?

    最大