This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1102E:快速信号检测模式

Guru**** 2544730 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK1102E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584305/tlk1102e-fast-signal-detection-mode

部件号:TLK1102E

TLK1102E的数据表中提到了快速信号检测模式,但没有详细解释这种模式的实际含义。 您能否发送有关此模式及其功能的说明,以便我与客户分享?

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    TLK1102E具有快速降噪模式,在~5ns区域实现LOS断言计时。 基本上,输出级在禁用期间保持DC公共模式,这在需要快速启用时非常重要。

    我希望这能有所帮助。

    此致,

    Luis Omar Moran

    高速接口

    SWAT团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis,

    感谢您的快速响应!

    我非常感谢你们的帮助。

    Richard Elmquist