This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:用于引脚模式操作的RESERVED3和AD2引脚连接

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583766/ds80pci810-reserved3-and-ad2-pin-connection-for-pin-mode-operation

部件号:DS80PCI810

您好,

我们请求将RESERVED3和AD2引脚通过1千欧连接到GND,用于引脚模式操作。  请问,如果这两个引脚是浮动的或上拉的,那么引脚模式会发生什么情况?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Antony,

    如果这些引脚未连接到GND,则设备的性能将不符合数据表规格。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    客户理解他们应该按照规定连接到GND,但同时他们想知道如果不这样做会发生什么。  我们可以在这里提供什么?

    谢谢!

    Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antony,

    性能将与数据表规格不同。  如果不使用数据表条件,则不保证操作。

    此致,