This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:Sigcon架构师介绍如何构建EEPROM Hex文件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583561/ds80pci800-how-to-build-eeprom-hex-file-by-sigcon-architect

部件号:DS80PCI800

您好:

我的客户将DS80PCI800用于PCIe中继器,他们选择了SMBus主模式,但不知道如何构建 EEPROM十六进制文件。

我尝试使用Sigcon Architect工具构建十六进制Fire。我没有EVM,我在EEPROM页面中选择了演示模式,但我不知道如何更改主通道设置的寄存器值,因此我也无法获得正确的十六进制文件。

您能告诉我如何使用Sigcon Architect吗? 是否有其他方法生成十六进制文件? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,建阳,

    以下是在演示模式下写入EEPROM文件的过程。

    1.启动GUI

    2.单击DS80PCI800 -配置选项卡

    3.单击窗口右上角的"应用"按钮

    4.使用"中继器页面"选项卡配置DS80PCI800

    答 选择所需的EQ/DEM/VOD设置-确保为 每个 选择单击"Apply to Channel"(应用到信道)或"Apply to all channels"(应用到所有信道)

    5. 转至“EEPROM Page”(EEPROM页面)

    6.单击" 从设备更新插槽

    答 这会将设置从"中继 器页面"加载到EEPROM页面

    7.现在,您应该可以在页面右侧看到更新后的EEPROM数据。

    8单击“Write to EEPROM Hex (写入EEPROM十六进制)”以创建文件。

    此致,

    李  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Lee:
    非常感谢!
    现在就可以工作了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。