This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:DS90UB947/948 - RGB原始数据

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/584526/ds90ub947-q1-ds90ub947-948---rgb-raw-data

部件号:DS90UB947-Q1

您好,

我在 系统设计中配置DSUB947/948时遇到一些问题。

我们希望使用947/948作为SER/DES从传感器远程传输图像数据,即

传感器→947→→FPD Link III→→948→SoC

传感器的数据格式为RGB原始数据、4通道LVDS,时钟为148MHz @ 1080p30

我可以读取“General status”(常规状态) 947,[0xC]= 0x7

频率计数为947,[0x5F]= 0x96

一般状态为948,[0x1C]= 0x13,我认为链接已锁定。

但我仍然无法从SoC接收任何视频数据。

如果我拆下947和948并直接将SoC与传感器连接,我可以看到视频数据。

我是否应该设置任何设置来查看视频数据?

我应该使用28位高速数据(0x1A[1]= 1@947)模式而不是24位+ 3低速控制信号,这是否正确?

因为传感器输出RGB原始数据。  

感谢您的帮助。