This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:生产时间表/交货时间

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583801/tca9800-production-timeline-lead-time

部件号:TCA9800

你(们)好

 由于TCA9800 (及相关产品)的数据表在功耗方面看起来非常有希望,因此我们考虑在即将推出的产品中使用它。

是否有任何交货时间或有关可用性的附加信息?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否有TI销售联系人或IC分销商,您通常与他们一起处理设备订单? 如果是这样,最好是在这些问题上与他们合作,因为e2e论坛旨在提供技术支持,我们通常不是交付和物流等问题的专家。 我们还在通过此公共论坛披露尚未发布的产品的数量方面受到限制。 如果您没有联系,需要帮助,请随时通过电子邮件与我联系,地址为m (连字符) Robertson (at) ti (dot) com,以便进一步讨论此问题。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max
    感谢您的回复和提议。 我仍在等待某些经销商的回复,但我担心,由于我们需要的数量相当少,他们并没有真正的动力来帮助我...否则我会与您联系。

    谢谢
    马丁