This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0384:3G-SDI 1080p视频源检测问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0384, DS25CP104A, LMH0346, LMH0303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/582879/lmh0384-3g-sdi-1080p-video-source-detection-issue

部件号:LMH0384
主题中讨论的其他部件: DS25CP104A, LMH0346, LMH0303



我们正在撰写此邮件,因为我们正面临3G-SDI的视频检测问题,希望获得同样的支持。

如下面的方框图所示的设置:


  • 输入源:DVD播放器或媒体播放器
  • 电缆均衡器:LMH0384
  • 交叉点开关:DS25CP104A
  • Reclocker:LMH0346
  • 电缆驱动器:LMH0303
  • BNC电缆:75欧姆阻抗





场景1:工作条件

  • I/P源:Reliance DVD播放器。
  • 设置程序能够检测1080p 50/60Hz

场景2:不工作

  • 输入/输出来源:Amkette HD TV Player。
  • 1080i 60Hz之前,设置工作正常,
  • 通过在电缆均衡器中设置1080p 50Hz和AEC,可以在视频输入变为空白后的3-4秒内检测到视频输入。
  • 媒体播放器与PC Capture卡的直接连接在所有分辨率下都能正常工作。

我附上了自定义主板示意图的屏幕截图以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yeswanth,您好!

    感谢您在我们查看您的示意图时的耐心等待。 我有几个问题可以更好地理解:

    1.对于非工作外壳,在不同BNC输入之间切换时性能是否有差异? 它在一个BNC输入端工作,而在另一个BNC输入端工作吗?

    2.对于非工作的情况,LMH0346上的锁止DET针脚是否会触发,过高或保持未锁定状态? 如果启用信号旁路(LMH0346上的“拉扣锁旁路高”),信号是否从输出中出来? 我想知道信号是否受到重新计时器一侧无法锁定的影响,或者问题是否实际上来自LMH0384。

    3.在电缆驱动器输出上,我注意到SDO0有一个75欧姆的下拉至GND (R140和R130)。 这是否为DNP? 由于BNC连接器由75欧姆负载端接,因此在原理图中保留R140和R130将导致双端接并降低信号完整性。 你能仔细检查一下吗?

    4.您是否有用于此的电路板布局文件或Gerbers? 该问题也可能与高速板布局设计有关。

    此致,

    Michael