我们正在使用CJMCU-230,它内嵌了SN65HVD230 CAN收发器。
![]()
我们的设置是在2个CAN节点之间实现CAN消息通信。
使用CAN实用程序,我们尝试通过在外部环回模式(CAN0 <---> CAN1)中发送和接收数据来测试CAN接口。
但我们无法实现适当的目标。 发送消息CAN0时没有错误。 但在CAN1接收时出错。 类似的情况是从CAN1发送时出现的情况,以及接收时CAN0出现错误。
希望有人能通过此信息进一步帮助我们,以实现2个CAN节点之间的通信。
希望快速回复。 提前感谢。