请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:XIO2221 主题: XIO2213B中讨论的其他部件
大家好,
客户计划设计 一个需要XIO2221或XIO2213B设备的医疗超声项目,关于项目的使用寿命,他们需要产品团队建议我们是否可以从 现在起在7~10年内继续提供XIO2221或XIO2213B设备?
非常感谢您的回复并确认客户对产品使用寿命的担忧。 谢谢。
此致,
亚瑟
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
客户计划设计 一个需要XIO2221或XIO2213B设备的医疗超声项目,关于项目的使用寿命,他们需要产品团队建议我们是否可以从 现在起在7~10年内继续提供XIO2221或XIO2213B设备?
非常感谢您的回复并确认客户对产品使用寿命的担忧。 谢谢。
此致,
亚瑟