This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515A:PCA9515A数据不好

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9515A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583646/pca9515a-pca9515a-not-good-data

部件号:PCA9515A

我设计了一个I2C接口,其PCA9515A显示在所附示意图中。

当总线上有I2C通信时,我探测了Pin3和Pin6,并在所附图片中获得了数据显示。

我的理解是引脚6 (输出,粉红色线)应重复引脚3 (输入,蓝色线)。

但是黄色箭头所指的位置,有一个小于1V的脉冲,它在输出时反转。

绿色箭头所指的位置,逻辑低电平不靠近地面。

好处是I2C可以工作,但被测量结果弄混淆了。 请帮助解释此问题。

谢谢!

石尾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shiwei,

    这是设备的预期行为。 PCA9515A与许多其他I2C缓冲器件一起,引入了对"低"电平信号的静态电压偏移,因此当该部件在一端驱动低电平时,它不会传回另一端(锁定该设备)。 此帖子中有一个很好的行为描述: e2e.ti.com/.../201.4638万。 如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,
    最大