This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD62:物理链路中的SN65HVD62设计。

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583731/sn65hvd62-sn65hvd62-design-in-physical-link

部件号:SN65HVD62

尊敬的各位先生:

我的客户向我们询问  了SN65HVD62的直流电源线

系统架构假定外部电池备用单元仅使用电源电缆(也可用作通信介质)连接到主系统。 在半双工模式下,数据通过开/关键控调制方案(OOK)进行发送。

SN65HVD62是否可以满足物理链路定义要求?  。
两个接口都是异步串行链路,具有以下特征:
•链接速度:9600波特
•数据配置:8位,无奇偶校验,1个停止位
•信令:NRZ (标记=高)


调制方案:2.6MHz载波上的开/关键控(OOK),开=逻辑零

或者TI是否有其他解决方案可以满足开/关键控应用?

此致,

牛奶王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Milk,

    HVD62可以满足大多数这些要求,尽管根据AISG标准,它设计为使用2.176 MHz而不是2.6 MHz的载波频率;远离此频率的频率会被设备的内部带通滤波器衰减。 这是否适合您的应用程序? 遗憾的是,我不知道TI的任何其它OOK调制解调器设备,尽管也可以使用多个射频组件(调制器等)来实现此功能。

    此致,
    最大