This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:功耗

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583781/lmh1218-power-consumption

部件号:LMH1218

大家好,

请就下面的一个问题向我提出建议。

Q1 LM1218数据表将典型功耗统计为300 mW
(仅锁定75 Ω OUT0 (800 mVpp),EOM断电)。
测量的结果是两组75欧姆负载阻抗器连接到的情况下测量的值
OUT0+和OUT0-分别是什么?

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mita-san,

    该技术指标在两个输出端接均为75欧姆时测量。 由于电缆驱动器设计为用作75欧姆同轴电缆的单端输出,因此测量时将OUT0+连接到BNC的75欧姆端接,而OUT0-则使用75欧姆电阻器端接GND。

    谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael-San,

    感谢您的回答。

    Mita