This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:是否为PHYCR[6:5]" RO"?

Guru**** 2470770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583101/dp83867ir-is-phycr-6-5-ro

部件号:DP8.3867万IR

您好,

我有关于dp8.3867万ir数据表(SNLS484E)的问题。

在第39页中,将写入以下内容。

Auto-MDIX可通过带子,AMDIX Disable带或寄存器配置,使用PHYCR寄存器的位6 (地址0x0010)启用或禁用。

但在第67页,它说PHYCR[6:5]是“RO”。

我的问题是,我们可以通过软件配置PHYCR[6:5],也可以不配置。

此致,
松崎武志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,在座有人吗?

    此致,
    松崎武志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Takeshi:

    位是RW,可通过软件进行配置。 这将在下一次更新中得到纠正。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了,谢谢!

    此致,
    松崎武志