This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万:TPS6.5983万固件

Guru**** 2551200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/580632/tps65983-tps65983-firmware

部件号:TPS6.5983万

你好,戴尔斯

     我在TPS6.5983万应用程序自定义工具中找不到TPS6.5983万 Intel AR双显示端口适配器参考设计固件参考.tpl,您想告诉我从哪里可以获得它还是可以与我共享? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anfeng,

    我们没有此应用程序的模板。 下面是TPS6.5983万模板的屏幕截图。

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric

         感谢您的回复!

         另一个问题是,我见TPS6.5983万_INTEL_AIC_AIC_406.TPL 5/9/15V @ 3A和20V @ 5A的2.16 接收器PDO,它是否支持20V/2A,20V/225A,20V/3A Type-C PD适配器电源? 为什么无法打开最终客户修改的接收器容量? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anfeng,

    这些模板专门用于英特尔的相应参考设计。 模板中可用的配置是可在参考设计上调整的设置。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric

           但是TPS6.5983万模板只能调整源PDO,我没有找到可以调整接收器PDO的位置? 现在我想更改为Sink 20V@2.25A , 20V@3A ,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anfeng,

    这些模板不可能实现这一点,因为它们是专门用于英特尔参考设计的,而此配置不可用。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric
    明白了,谢谢!
    现在我只想问一个问题,既然这个神庙的PDO是5/9/15V @ 3A和20V @ 5A,它是否支持20V/2A,20V/225A,20V/3A Type-C PD适配器电源? 这意味着我可以使用20V/2A,20V/225A,20V/3A C型适配器吗? 谢谢!