This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDMI到YUV转换器

Guru**** 2472850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/582864/hdmi-to-yuv-converter

您好,团队:  

我的客户VVDN正在寻找HDMI到并行YUV (48位)转换器。

规格如下所述  

1)输入分辨率高达4K@30fps

2) 4位I2S接口

3) DDC支持

4)不需要HDCP保护

5) I2C控制

6)工业级

感谢你的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    本组中没有任何用于4K的反序列器。
    我将这个问题转移到高速接口论坛,看看他们是否有什么东西。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新? HSI团队?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreenidhi,您好!

    我看了一下我们的产品组合,我们最接近这一概念的是SerDes产品。 遗憾的是,FPD-Link或Channel-Link SerDes产品中目前没有任何设备可以支持4KP30的此类转换。

    此致,

    Michael