This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:建议使用未使用的PIN

Guru**** 2471270 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583524/lmh1219-unused-pins-suggestion

部件号:LMH1219

您好,

我们有一些相关的问题。  如果我们只为IN0使用一个通道,我们对IN1+,IN1-,OUT1+,OUT1-引脚连接有何建议?

此外,如果未使用,如何连接LOG_N?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Antony,

    这些未使用的引脚可以保持未连接或在每个未使用的引脚上以50欧姆至GND端接。 如果LMH1219配置为信号仅从IN0传输到OUT0,则设备会关闭未使用的输入和输出。

    即使未使用LOG_N,我也建议使用2k到5k上拉至VDDIO,因为LOG_N是漏极开路输出。

    此致,

    Michael