This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万-EVM:需要具有15V 2a PD

Guru**** 2471260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583678/tps65982-evm-need-to-have-15v-2a-pd

部件号:TPS6.5982万-EVM
主题中讨论的其他部件: TPS6.5982万

您好,

我正在开发一个设备,我需要在USB-C端口上获得15V电压,至少2a作为电源配置文件的一部分。 我已经阅读了许多文档,我可以获得有关本模块的操作,但我找不到它。 我发现此设备无法输出15V (或14.8V)

页码:13 /章节5.3 .................3.


http://www.ti.com/lit/ug/slvuaf8c/slvuaf8c.pdf

但是,我在另一个文档中看到的一个注释显示14.8V PDO是一个选项,因此我正在考虑是否可以使用新固件刷新此设备,以从该设备获得14.8V (或15V)。

第8页/ 2.3 章节................................3.  

www.ti.com/.../slva795a.pdf

如果完全不可能,请建议使用另一个评估板模块,或如何修改此板以使其充当电源并协商15V 2a电源传输...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Arcie,

    TPS6.5982万-EVM具有降压转换器,可支持5V,12v和20V LDO。 但是,由于您需要15V PDO,您可以修改U7 (HV源降压)的降压转换器电路。 降压控制器是TPS5.4335万,其数据表可在此处找到: www.ti.com/.../TPS5.4335万-1A
    EVM原理图可在本文档的第30页中找到: www.ti.com/.../slvuaf8c.pdf

    将降压控制器修改为输出15V后,您可以使用15V电源PDO配置TPS6.5982万。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eric,感谢您提供的信息和链接。如果我理解正确,我将不得不更改电阻分压器网络以获得15V电压,但这意味着我也将失去所需的12v选项。 再次感谢,这非常有帮助!