This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS324:具有Sony SLVS-EC 8Lane ( IMX271)的sn65lvds324接口

Guru**** 2471280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583120/sn65lvds324-sn65lvds324-interface-with-sony-slvs-ec-8lane-imx271

部件号:SN65LVDS324

大家好,

 请您帮助我了解我是否可以使用此设备来反序列化Sony IMX271。 我只会将其用于静止捕获。

提前感谢。

谢谢

Utherakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uthrakumar您好,
    LVDS324不支持Sony IMX271。

    此致,
    Gerardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Gerardo,

     感谢您的参与。 如果有任何TI部件I可以与IMX271一起使用,您是否可以推荐。

    谢谢

    Utherakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Utherakumar,

    据我所知,目前我们没有任何符合您要求的产品。 对此我表示歉意。

    此致,

    Gerardo