This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:DAxP/DAxN信号交换,易于印刷电路板布局

Guru**** 2472420 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583753/sn65dphy440ss-daxp-daxn-signal-swap-for-easy-pcb-layout

部件号:SN65DPHY440SS

大家好,

客户正在评估SN65DPHY440SS,他们想知道是否可以交换输入端和输出端的DAxP/DAxN信号以简化印刷电路板 布局? 请提供建议。 谢谢。

此致,

亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Arthur:

    可以,只要它们保持DSI源和DSI散热器之间的极性。