This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:一些问题

Guru**** 2471250 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583415/tusb211-some-question

部件号:TUSB211
主题中讨论的其他部件:TUSB212

​您好,

是否有TUSB212 EQ设置表?  从级别0 ~级别3均衡器设置中,我们不知道哪个是最小/最大增益。
 
在一条信号路径上串联两个TUSB211芯片以获得更多增益是否有意义?
 
这里有两个用过的案例,如下所示。  请告诉我们您的建议。
 
第一个客户设计如下,您建议使用TUSB211或TUSB212吗?
MB:约20英寸(TUSB211放置在MB上,靠近MB-FP板连接器)
电缆:关于1.2 m
子板:约2英寸
 
第二个客户拓扑如下所示,他们应该将TUSB211放置在何处,您会在此处建议使用TUSB211还是TUSB212?
从2.0 到USB 1.2 充电器的USB记录长度约为7444mil。
从USB充电器到USB连接器的迹线长度约为860mil。
CPU --> USB充电器 --> USB连接器。
 
谢谢!
 
Antony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Antony,

      从最小到最大的均衡器级别顺序为3 0 1 2。是的,可以在级联中使用两个TUSB211 (最佳放置位置是靠近USB2控制器,另一个靠近连接器)。

    对于客户案例:

    1. 建议的放置位置正确,应该足以满足应用程序的需要。
    2. 我认为TUSB212是因为BC而做出的正确选择。

    此致,

    迭戈。