This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:电源定序复位控制问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583888/xio2001-power-sequencing-reset-control-question

部件号:XIO2001

您好,

参考XIO2001数据表(修订版2016年1月)第GRST .1节,其中规定必须对设备声明6.12 和永久化,然后应用电源。   GRST和 Perst应通过逻辑驱动器断言为低电平,还是使用下拉电阻即可?  一种方法比另一种方法更安全吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们没有建议,任何一种方式都可以。请注意,GRST#具有3.3K的内部上拉,因此如果您使用下拉,则必须选择一个值,以便在您取消GRST#声明时,允许内部PU具有有效的高水平。
    大多数客户使用外部驱动程序。
    此致