This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:Ubuntu环境中的Linux驱动程序

Guru**** 2553460 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583478/tusb2077a-linux-driver-on-ubuntu-environment

部件号:TUSB2077A

您好,

       TUSB2077A是否需要Linux驱动程序? 客户在 其Ubuntu环境中使用此设备,但未访问此设备。 如何在正常操作下检查此设备? 需要上行端口输入TUSB2077A进行配置? 谢谢你。  

巴西

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Patrick:  

    TUSB2077A只需要通用集线器驱动程序。 任何具有本机USB堆栈支持的操作系统(Microsoft,MAC,Linux等)都应包含集线器驱动程序作为该堆栈的一部分。  在这些操作系统中,无需特殊驱动程序即可支持TUSB2077A。

    如果客户在获取所列举的集线器时遇到问题,我们可以查看示意图,以排除任何设备设置问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Joel:

            以下是客户示意图。 你有什么建议吗? 谢谢你。  

    巴西

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Patrick:

    对于下游端口,未使用和已使用端口的DP和DM信号应与15K电阻器(如活动端口上使用的下拉电阻)接地。

    未使用的OVRCUR终端应连接到Vcc。

    此致