This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261 /使用两个TUSB9261共享晶体

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583762/tusb9261-tusb9261-share-crystal-with-two-tusb9261

部件号:TUSB9261

您好,

我的客户计划在同一主板上使用两个TUSB9261,那么他们是否可以共享一个晶体? 还是建议 为每个TUSB9261使用单独的晶体? 如果可以,他们只使用一个晶体来降低BOM成本。

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    每个器件都需要自己的晶体,有些振荡器可能支持多个负载。
    此致