This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261:使用旧固件进行批量生产

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583759/tusb9261-tusb9261-mass-production-with-old-firmware

部件号:TUSB9261

您好,

请让我询问您是否可以建议使用旧固件进行批量生产。 我的客户已经知道,最新的固件版本1.05 已在TI.com上发布,但他们计划在生产中使用v 1.02 ,因为他们使用EVM上的v 1.02 进行了评估。 我已经检查了以下主题中列出的更改日志,但我想知道您是否有任何问题要使用v 1.02。

我们非常感谢您的评论。

此致,

Satoshi /日本Disty.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们建议使用最新版本,它包括错误修复和最新的互操作性。
    此致